21.07.2017 14:03 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo Community, ich kann die Bibliothek ProgLib_ColorFillingStation.al13 http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/interactive-manuals/gettingstarted_ nicht mit TIA V14 öffnen bzw. hochrüsten. Fehlerlogdatei siehe Anhang, die Datei muss umbenannt werden: von Conversion log file_xml.txt in Conversion log file_xml.mht dann kann man es im Internetexplorer öffnen. Hätte einer eine Lösung wie man die Bibliothek al13 mit V14 öffnen bzw. hochrüsten kann? Danke und Gruß Thomas DateianhangConversion log file_xml.txt (68 Downloads) |
21.07.2017 17:18 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Sorry den Link aus dem PDF zu kopieren klappt nicht. Auf der Seite 48 im PDF ist der Link zum Projekt und den Bibliotheken zip File ca. 23 MB |
Folgen Sie uns auf