09.11.2016 13:09 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (6) |
So Leute. Der Ausgangspegel des Sensors bricht auf 1V ein, weil er ja die"Frequenzteiler und Pegelanpassung" Schaltung mitversorgen muss. Gar nicht so blöd die Schaltung.Sonst hätte man für den Teiler wieder einen Spannungsregler benötigt. Alles in allem: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.11.2016 18:56 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Oder gar nicht hier eröffnen, weil es eigentlich um Grundkenntnisse der Elektronik geht und nicht um Siemens LOGO! |
22.11.2016 13:18 | |
Beigetreten: 10.11.2012 Letzter Bes: 10.01.2024 Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Was intressant wäre ist, wie sich so ein Sensor an einem DI einer grösseren CPU als der Logo verhält. |
Folgen Sie uns auf