17.08.2015 11:33 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hallo, ich hätte es ehr so verstanden. Das Byte wird in ein Schieberegister eingelesen und die gesetzten Bits ausgewertet. Zusätzlich enthält diese Schaltung noch die Funktion die Anzahl der gesetzten Bits zu zählen, das wirst du wohl nicht brauchen. Ihr könnt die Schaltung auch gerne optimieren ;-) Gruß, Jan DateianhangByte2Bit +Zähler.zip (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Tenbrock am: 17.08.2015 11:41:07 |
|
17.08.2015 14:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32844 Bewertung: (4061) |
Das wäre noch ein Vorschlag. Mittels VM-Mapping. |
17.08.2015 20:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Vielleicht hat sich der Themenstarter das so gedacht!? Ich hab mal einen Zähler programmiert und übergebe den Wert an einen Multiplexer. Den Ausgang übergebe ich an den VM-Bereich. Über die Netzwerkeingänge mit entsprechender Adressierung kann ich die Zahl dan bitweise abfragen. Geht natürlich auch mit dem Zähler direkt. Damit ergeben sich noch mehr Bit! DateianhangBitweise.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 17.08.2015 20:21:27 |
|
Folgen Sie uns auf