Industry Online Support
Technical Forum
08.09.2011 20:30 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hi, möchte folgendes Umsetzen: An einem Trockenraum soll eine Zeitsteurung installiert werden. Ist die Zeit gestartet soll dasmit einerMeldeleucht signalisiert werden. Da die Zeit die eingestellt wird mehrere Stundenbeträgt, möchte ich, dass egal welche Zeit eingestell wird, 10 min vor Ablauf der Ausgang nicht mehr Dauerhaft kommt sondern Blinkt. Leider bekomm ich das nicht hin. Momentan ist es so das ich über die Pfeiltasten nach oben die Zeit vergrößere. Die Verstellung geht Minutenweise. Kann ich das verändern? Wäre über Anregungen sehr Dankbar. DateianhangSchaltplan1.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: andrewson am: 18.09.2011 19:44Zuletzt bearbeitet von: andrewson am: 08.09.2011 20:33Zuletzt bearbeitet von: andrewson am: 08.09.2011 20:33 |
|
09.09.2011 10:56 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
So könnte es gehen, habs mal auf 5sec vor ablauf eingestellt, muss man dann halt ändern DateianhangSchaltplan1.zip (67 Downloads) |
10.09.2011 10:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das wäre mal eine andere Möglichkeit. Dazu muß allerdings in B002 der Zeitendwert über Verweismit eingestellt werden. Zu Testzwecken hab ich da mal 3000 eingegeben. Entspricht 30 Sekunden, oder 500 Minuten, je nach Bereich der Einschaltverzögerung. In B002 wird dann die abgelaufene Zeit von der Endzeit subtrahiert und als Wert dem Schwellwertschalter zugeführt. Bei erreichen der Grenzzeit wird dann der Impulsgeber gestartet. Funzt allerdings erst ab LOGO 0BA7! DateianhangVortwarnblinken.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 10.09.2011 10:03 |
|
18.09.2011 19:46 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Servus, danke für eure Hilfe. |
Folgen Sie uns auf