29.05.2019 21:31 | |
Beigetreten: 28.12.2018 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Tag, mein begehren ist eigentlich ganz simpel und trotzdem bekomme ich es nicht hin und finde auch keine lösung dazu. In einem Aquarium möchte ich wärdend der Lichtfase den Bodengrund erwärmen. Deshalb habe ich einen Analogen Schwellwertschalter Programmiert. Das Signal kommt über den AI- Mittelwert- Analogverstärker mit PT100- Schwellwertschalter- & mit Wochenschaltuhr auf Q4. So möchte ich, wenn die Temperatur unter 26°C fällt Q4 Zustand 1und wenn die 27°C übeschreitten werden den zustand 0 setzen an Q4. Bei der jetzigen Schaltung habe ich an Q4 nur zwischen 26 +27°C den zustand 1, darüber und darunter immer 0. Wo mache ich einen überlegungsfehler oder wie muss ich das richtig einstellen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/31/2019 06:58:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.05.2019 23:18 | |
Beigetreten: 28.12.2018 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Genau was ich wollte |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf