04.09.2015 10:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo onlonte95! Ich habe dir jetzt noch die Ausgänge für Horn und Feuerwehr eingefügt und ein Reset wenn alle Melder wieder aus sind. Es läßt sich auch realisieren, das wieder rückwärts gezählt wird, wenn einzelne Melder wieder inaktiv werden. Auch wenn das eine Übung ist, sollte sie sich doch an der Praxis orientieren! Ich glaube nicht, das bei realen BMA erst nach vier aktiven Rauchmeldern die Feuerwehr gerufen wird. Anlagen die ich von Firmen kenne rufen schon beim ersten Melder die Feuerwehr. Man kann es ja noch so gestalten, das der erste Melder quitiert werden kann und falls das nicht innerhalb von 2 Minuten passiert wird Alarm ausgelöst. Mein Programm läßt sich nur durch einfügen weiterer Eingänge auf 16 Melder erweitern. Werden es mehr, so muß eine neue Strecke von Eingängen, Netzwerkausgängen und Analogwertüberwachung aufgebaut werden, die dann per OR auf die Zähler geführt werden. DateianhangBrandmelder2.zip (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.09.2015 10:18:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.09.2015 16:52 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Das hatte ich aus Deinem ersten Post auch nicht so herausgelesen, daher habe ich mein Beispiel ebenfalls mal noch an die erweiterten Wünsche angepaßt. Es werden immer noch bis zu 2 DIs über einen Analog-Mux ausgewertet und dann alle Analog-Muxxe mit den arithmetischen Anweisungen zusammengerechnet. Über die einzelnen analogen Schwellwertschalter kann man dann auf die errechnete Summe reagieren. Hier habe ich Ein- und Ausschaltschwelle jeweils den gleichen Wert gegeben. Dadurch ist der Schwellwertschalter bis zu diesem Wert aus-, darüber eingeschaltet. Es lohnt sich dann, mal zu experimentieren, wie der Schwellwertschalter darauf reagiert, wenn die Ein-Schwelle kleiner ist als die Aus-Schwelle oder umgekehrt. Durch den Vergleich mit der 1.Version sollte sich für Dich dann auch erschließen, wie in diesem Beispiel Erweiterungen eingefügt werden. DateianhangAktive Eingänge zählen.zip (95 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 04.09.2015 17:30:27Wortdreher |
|
10.09.2015 08:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Schau dir mal diesen FAQ an: |
Folgen Sie uns auf