19.09.2012 18:01 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
alles klar, das ändere ich noch, morgen gehts los....
|
14.10.2012 11:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Na, wieviele Hektoliter habt ihr schon gebraut? |
26.01.2015 18:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo wutschko! Ich habe dir bei einer Zeitraste mal die Temperaturverzögerung eingebaut, damit du siehst, wie es funktioniert. Wird jetzt eine Stufe durch das Schieberegister angewählt, so wird das RS-FlipFlop erst gesetzt, wenn die eingestellte Temperatur in B085 erricht wurde. Ist die Stufe beendet, wird das RS wieder resetet. Da es auch Phasen mit Abkühlung gibt, bin ich mir nicht sicher, ob du da genau so verfahren willst. Dank der Vorlage kannst du das ja aber sicher auch selbst einfügen! Gruß motmonti! DateianhangBrausteuerung Rasten 581.zip (232 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.01.2015 18:03 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf