21.02.2009 13:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wie wird der Ofen denn "befeuert" ? Strom, Gas, Holz, etc. .... ? |
21.02.2009 15:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Zerocool90, bevor du oder jemand anderes sich an das Konzipieren und Erstelen einer Schaltung für die LOGO! macht, müssen erst mal die verfahrenstechnischen Gegebenheiten und die Erfordernisse deiner Anlage ermittelt werden bzw. bekannt sein, z. B.: - es muß ein geegneter Temperaturfühler-Typ ausgewählt werden und dazu ein geeigneter Messumformer, dessen Ausgang dann am besten ein 0..10 V Signal ist...Wegen der 10 Bit Auflösung der LOGO! ist der gegebene Temperaturbereich dann also in ca. 1,5 °C Schritten aufzulösen (0..1200 °C plus Reserve). - eine Regelung/Steuerung erfordert vermutlich mehrere Temperatursensoren (an den Bereichen, deren Temperatur die von dir gegebenen Werte erreichen sollen, sowie unmittelbar im Bereich der Heizquelle - Übertemperaturwächter (bzw. Fühler dazu nicht vergessen)... - es sollte ermittelt werden bzw. bekannt sein, welche Wärmekapazität der Ofen hat bzw. dessen Verhalten beim Aufheizen, denn ansonsten ist eine Realisierung einer definierten Aufheizzeit nicht möglich. - vermutlich ist der Wärmetransport (und damit die jeweiligen Temperaturen und deren zeitlicher Verlauf) in die verschiedenen Ofenbereiche unterschiedlich ? - welche weiteren Funktionen sind von der LOGO! noch zu erfüllen? - welche maximale Einschaltdauer gilt für die Heizwendel? Welche kürzeste Heizdauer und darf diese (mit welcher Frequenz) mittels PWM-Signal geschaltet werden? Welcher Strom fließt bei eingeschalteter Heizwendel und wie hoch ist der Einschalt(spitzen)strom?... -Es wird ein Konzept benötigt, die hier erforderliche einseitige (nur Heizen) Ansteuerung der Wärmequelle so zu nutzen, dass die Solltemperatur (von unten) und dann auch noch in einer vorgegebenen Zeitdauer erreicht und dann gehalten wird (welche Übertemperatur ist dabei zulässig bzw. tolerierbar?). Ich hoffe aus den obigen Anmerkungen und Fragen wird klar, dass VOR dem Programmieren einer LOGO! noch einiges zu klären bzw. zu beschreiben ist - und wenn die entsprechenden Zusammenhänge nicht wirklich klar sind, dann sollte auf eine Eigenlösung verzichtet werden! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.02.2009 16:43 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hast das genau richtig Verstanden. |