28.05.2015 08:37 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo Du brauchst für jeden FB-Aufruf einen eigenen Instanz-DB. Zur Datenaustausch kannst Du auch Put und Get verwenden. Welche Art der Kommunikation möglich ist hängt auch davon ab welche Schnittstelle, bzw. welcher CP auf der 300er Seite verwendet wird. Hier kannst du ein Handbuch zur CPU - CPU Kommunikation downloaden. Dort werden auch die einzelnen Möglichkeiten zur Kommunikation abhängig von der verwendeten Hardware aufgezeigt. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf