19.06.2018 13:18 | |
Beigetreten: 08.04.2016 Letzter Bes: 13.02.2024 Beiträge: 133 Bewertung: (45) |
Hallo Jobies, erstmal ein paar generelle Infos, die du auch im Kompendium Teil A findest, das ist sowas wie der rote Leitfaden durch die Projektierung von PCS 7. Die Kapitelangaben beziehen sich auf die Version V9.0: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109756485 Bei PCS 7 wird empfohlen die Schnittstelle "PC internal" als Zugangspunkt zu nutzen, siehe Kapitel 4.3.7. Als Verbindung zur OS nutzen wir standardmäßig auch "Named Connections" und nicht "TCP/IP", das hat verschiedene Vorteile, siehe Kapitel 9.4. Das würde ich entsprchend umkonfigurieren. Wenn du das gemacht hast, am besten nochmal sicherstellen, dass die S7-Verbindung richtig konfiguriert ist und auch die Verbindungen über NetPro in OS und AS geladen sind. |
Kind regards |
|
Folgen Sie uns auf