31.03.2009 19:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Tataaa |
01.04.2009 14:48 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Das ist, wie nachbar schon gesagt hat, ohne Probleme möglich. Bastel dir ein Kabel und fertig. |
01.04.2009 21:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Vielleicht könnte man evtl was mit dem 4-Bit-Muster was machen (wie z.B. der 16er MUX). So würde man nur je 4 Ausgänge/Eingänge belegen und der Rest steht zum Schalten zur Verfügung. Keine Frage, sicher mit erheblichen Programmaufwand verbunden, also was für Cracks. Evtl. gleich mit 2 Logo's zum Testen. |
01.04.2009 22:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, solche überlegungen zum "Verbinden von zwei oder mehr LOGO!-Basismodulen gibt es hier im Forum, vgl. z. B. meine Antwort unter analogwert an Digitalen ausgängen codiert ausgeben In "witterungsgeführte Mischersteuerung" ist im Rahmen der Schaltungsentwicklung eine solche Kommunikation realisiert! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf