09.02.2015 14:11 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo,
Was du da genau brauchst und was dazu führt, das die verschiedenen Programme ablaufen sollen weiß ich nicht.
Aber so komfortabel wie in anderen Prog-Sprachen ist es nicht. Stell dir mal vor du verwendest einen Taster zur Auswahl der Programme. Dann kannst du als eine Möglichkeit in LOGO! das Signal von dem Taster auf mehrere Zähler geben. Jeder Zähler aktiviert dann ein andere Programm. Beim letzten Programm dann den Zähler auf Null damit du wieder von Vorne auswählen kannst. Das sollte auch mit einem Schieberegister funktionieren Hier ein Beispiel mit Zähler: Hoffe das hilft dir DateianhangAuswahl.zip (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.02.2015 19:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064) |
Hallo Flode, habe dir mal ein Beispiel erstellt. DateianhangAuswahlmenue_5_Programme_mit_jeweils_6_Grenzwerten.zip (51 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.02.2015 09:38:27Anhang erneut hochgeladen Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.02.2015 09:40:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.02.2015 18:27 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Ixo65, vielen Dank für die super Antwort Das Ganze hast du raffiniert gelöst. Perfekt für mich!!!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf