Industry Online Support
Technical Forum
18.08.2011 17:03 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es im WinCC eine möglichkeit Daten Chargenorientiert zu erfassen? D.h. mit definiertenm Anfang und Endezeitpunkt |
19.08.2011 07:49 | |
Beigetreten: 08.09.2005 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 177 Bewertung: (15) |
Hallo, WinCC erfasst zyklische- und Melde-Daten nur kontinuierlich. Eine Möglichkeit Daten chargenorientiert zu erfassen ist mit dem WinCC Add-on PM-QUALITY. Über ein Bit wird Chargenstart bzw. Chrgenende erkannt und die Daten, die zwischenzeitlich auflaufen werden einer Charge zugeordnet und abgelegt. Auf diese Daten kann dann auch gezielt über den Chargennamen im nachhinein wieder zugegriffen werden. Weitere Infos. www.siemens.com\wincc ->WinCC Add-ons ->PM-QUALITY Michel |
19.08.2011 09:23 | |
Beigetreten: 12.06.2006 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
Hi, Ich habe auch schon mit PM-QUALITY gearbeitet. Da kannst du Dich leicht einarbeiten. Es lässt sich leicht konfigurieren und schnell einsetzen. Du kannst sogar an WinCCFlexible oder Fremdsystem via OPC ankoppeln. Vom Support Teamkannst du Dir eine Demo CDzukommen lassen. |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 23.08.2011 09:16Link eingefügt |
|
Folgen Sie uns auf