17.04.2016 18:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32844 Bewertung: (4061) |
Falls es dir nur um darum geht, aus einem statischen V-Bit einen Impuls zu erzeugen, ist das ein Beispiel. Wichtig dabei ist, dass der Netzwerkeingang und der Netzwerkausgang die selbe Adresse haben, im Beispiel V100.0 DateianhangV-Bit_Impuls.zip (222 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 17.04.2016 18:32:40Anhang vergessen |
|
17.04.2016 21:08 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 03.01.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Ich glaube ich denke zu kompliziert oder ich bin zu blöd Mit deinem Beispiel muss ich auf V100.0 zugreifen das im VM Bereich 1246 - 1261 liegt, so eine hohe Adresse lässt das CMR nicht zu. Ich weiss nicht mal wie dann der richtige SMS Befehl dafür lauten sollte, ich schaff es nicht. Kann man irgendwo die V100.0 extra noch deklarieren damit im variablem Speicher Adresse 0 steht damit ich dann VM0,1 schicken kann? Auszug vom Anhang: Und wie? weiters: Verstehe nur noch Bahnhof DateianhangVM_Zuordnung.zip (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf