30.03.2015 16:28 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Hat wer von euch schon etwas gehört wann das CMR2040 lieferbar ist. Gruß Alex |
31.03.2015 08:42 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo,
nach Siemens seit letzter Woche. Gruß Helmut |
31.03.2015 09:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32624 Bewertung: (4044) |
In der Mall war er gestern aber noch nicht auffindbar, nur das CMR2020. |
31.03.2015 10:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32624 Bewertung: (4044) |
Ja, und woher kennt man die MLFB, wenn man das Teil so nicht findet? |
31.03.2015 18:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
...aus dem Handbuch zum CMR: Link Unter technische Daten |
Folgen Sie uns auf