02.01.2017 09:40 | |
Beiträge: 95 Bewertung:
|
Hallo Hirnheiner, bezüglich Datensätze im Archiv, schicke ich ein paar Bilder mit den Einstellungen zur Überprüfung. Es ein Datensatz mit nur 19 Variablen parametriert. Bei welchem Vorgang wird genau damit gemeint "StoppeRuntime". Im dem Moment, wenn ein USB Stick gesteckt wird oder das Protokoll gedruckt wird, befindet sich das Projekt in Runtime. Es existiert ein Bild (System) unter HMI mit einem Button " Stoppe Runtime." . Dieser Button wird nur benutzt, wenn man auf dasSystem (Laufwerke, usw.) zugereift. Hast Du das gemeint? In den Netzlaufwerke habe ich nichts parametriert. Die Laufwerke im TP900 habe ich überprüft. Es liegen keine Archivdateien, außer unter \Storage Card SD\Archive. DateianhangArchiveinstellungen.zip (32 Downloads) |
23.01.2017 15:24 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, danke zunächst für die "Bewertungen". Dort werden auch Archive "umkopiert" mit Hilfe von Skripten (-> Archive werden geschlossen usw....) Denke das dürfte Dir weiterhelfen. In der Doku sind die Skripte beschrieben. Bezüglich den Reaktionszeiten, Da gibt es keinen "Parameter", aber man kann ja an Hand der Bedienung des Panels selber feststellen, ob nach einen Rücksetzen auf Werkseinstellung das Panel / Programm anschließend "schneller" läuft als vorher. Wenn ja, dann ist wie gesagt eine detailliertere Diagnose des Anwenderprogramms erforderlich. Viel Erfolg. |
Folgen Sie uns auf