04.03.2017 22:09 | |
Beigetreten: 14.03.2014 Letzter Bes: 20.09.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen, bin total gefrustet nach dem heutigen Tag. Haben in unser Safety ASIBus System diese Module(S45F Slimline Modul 3RK1405-1SE15-0AA2) eingebaut und wollten über einen Monitor diesen ansteuern. Dieses Modul hat ja zwei Adressen. Einmal eine normale(18) und einmal eine F-Adresse(19). Beide Adressen sind programmiert aber der Master findet/sieht nur die normal Adresse. Im angehängten Dokument ist die Config zu sehen. Muss man für den ASI Ausgang etwas bestimmtes einstellen in der CP Config? Kann mir einer weiterhelfen? VG Beinhard DateianhangDok1.docx (40 Downloads) |
10.03.2017 08:13 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 3807 Bewertung: (554) |
Hi, evtl. hilft Dir das Handbuch zum CP343-2P weiter? Da wird die Inbetriebnahme und Projektierung mit Step 7 beschrieben. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/5581657 Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf