20.08.2013 08:43 | |
Beigetreten: 17.06.2011 Letzter Bes: 05.03.2015 Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Morgen, also zum SMS Versenden funktionieren erst mal alle SIM Karten. Ich würde allerdings die letzte Firmware empfehlen wollen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/73502287 Mit älteren Ständen versuchte der CP teilweise sich ins GPRS Netz einzuwählen - auch wenn kein GPRS projektiert ist. Abhängig vom Tarif kann das zu erheblichen Kosten führen. |
Gruß / best regards |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.08.2013 12:24 | |
Beigetreten: 27.05.2013 Letzter Bes: 13.04.2015 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo, danke für die Hilfe. Habe zurzeit eine mit einer Firmware 1.3.0. Werde es dann updaten. Gruß |
Folgen Sie uns auf