30.11.2010 09:35 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Moin, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten eine Verbindung zu projektieren. Empfehlen würde ich dir allerdings eine UDP-Verbindung. Man muss dann nicht mit statischen Datenlängen arbeiten. Hier sind die Vor - bzw. Nachteile des Protokolls beschrieben. Du könntest dann auf der SPS - Seite mit der Betriebsart "Send/Receive" arbeiten. Hierzu gibt es bei Siemens ein Beispielprogramm. Auf der PC-Seite würde schon eine Telnet - Verbindung funktionieren, um Daten empfangen und auch senden zu können (Socket Verbindung mit Hyperterminal). In der Regel will man aber doch Daten von der SPS auf der PC Seite weiterverarbeiten, um damit dann irgend etwas zu tun (Hochsprache). Was willst Du denn auf der PC-Seite damit machen ? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf