19.10.2010 07:39 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Laut den Diagnosedaten läuft der CP einwandfrei. |
19.10.2010 14:28 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, welche Kommunikation oderwelchen Verbindungstyp nutzen denn die13 HMI`s. Auch die CPU ist m.Wissens inder Anzahl der S7-Verbindungen begrenzt. In der Regel 16. Der CP kann 16 - S7 Verbindungen. Gruß Eleu |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.10.2010 09:09 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Laut dieser Beschreibung https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/DQ/DQwMDk3AAAA_24485272_HB/GH_cp343-1-ex30_0.pdf kann der CP bis zu 16 HMI´s. Das Kuriose ist halt das die Verbindung besteht und dann aus völlig unerklärlichen Gründen die Verbindungen einfach gekappt werden.Wie lässt es sich denn realisieren das noch mehr HMI´s auf den CP bzw die CPU zugreifen können ? Christian |
20.10.2010 15:28 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Hab mal ein Screenshot angefügt |
21.10.2010 07:32 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, sorry aberich komme da jetzt selber nicht mehr mit.
Indem Handbuch "SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten" steht auf Seite 208 über den CPU Typ 313C-2DP (Kommunikationsfunktionen) das maximal 8 Verbindungen möglich sind. 32 Verbindungen könnte laut Handbuch zum Beispieleine CPU 317-2 DP (Siehe Seite 288). Laut Bild kann eine CPU313C-2DP aber auch 32 Verbindungen.
|
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 21.10.2010 07:38 |
|
Folgen Sie uns auf