Industry Online Support
Technical Forum
25.01.2013 07:50 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hi, ja korrekt. Es ist hier eine unspezifizierte Verbindung vom Verbindungstyp TCP einzurichten. Unter den Adressenist die entsprechenden IP Adresse der Kamera und der vom Hersteller vorgegebene Port einzutragen. Dann sollte die Verbindung zur Kameraaufgebaut werden. Der Verbindungsabbau über die vondir genannten Wege (AG_CTRL)ist auch möglich. Welche Kommandos (CMD) des FC10 "AG_CNTRL" können mit den IE CPs umgesetzt werden? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33414377 Der CP baut dann dieVerbindung ab, indem er einen RST über die Leitung sendet. |
Folgen Sie uns auf