05.01.2017 16:22 | |
Beigetreten: 07.12.2016 Letzter Bes: 19.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Hallo, ich möchte SMS vom Automatisierungssystem empfangen und senden. Hardware ist eine 1214c und ein CP1243-7LTE. Ich habe mir das Beispielprojekt Melden und schalten per SMS gezogen. Broadcast d.h. CP1243 verschickt SMS, funktioniert. Aber bei Escalation, d.h CP1243 versendet eine SMS und wartet dann auf den empfang einer Quittierungs SMS, geht die SMS raus aber danach gibt der FB4 die Fehlermeldung 0011 8088 aus. Laut Hilfe kommt das vom Baustein TRCV_C und bedeutet "Der Wert am Parameter LEN passt nicht zu dem am Parameter DATA angegebenen Empfangsbereich" An LEN ist der Wert 0 eingetragen. Der CP1243 empfängt auch noch die SMS aber der FB4 reagiert da nicht mehr drauf. Ich weiß momentan nicht weiter. Kann mir da jemand bitte helfen? Vielen Dank Gruß |
05.01.2017 16:45 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Hallo Gustel, Gruß, |
Folgen Sie uns auf