01.08.2014 15:21 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hi ich hab auch ein C# Wrapper implementiert und es funktioniert soweit gut. Ich denke ohne deinen Source Code zu sehen wird man dir dabei nicht weiterhelfen können. Hast du die PNIO_CBF_FUNCTIONS Instanz auf der C# Seite gespeichert? Ansonsten gibt der GC den Speicher frei und der PN-IO Treiber kann die Callbacks nicht mehr verwenden. Sind die richtigen Module im IO-Device registriert (PNIO_mod_plug), die selben wie in der S7? Also ist das ProcessImage das selbe? Hast du das head module (slot 0 oder 1 je nach CP1616 version) registriert? Gruß Tobias P.S.: Verwand mit /tf/WW/de/Posts/90257 |
Zuletzt bearbeitet von: TobiasGo am: 01.08.2014 15:26 |
|
07.08.2014 09:46 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke Tobias, inzwischen läuft alles bei mir! Gruß Holger |
Folgen Sie uns auf