04.09.2008 21:43 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo! Problem! In einer Anlage mit ein paar S5 soll eine Steuerung gegen eine S7 getauscht werden. Alle S5 haben CP5431 eingebaut. Die SPS die getauscht werden soll nutzt diesen nur für eine S5-S5-Verbindung mit einer anderen S5. Was muss ich auf der S7-Seite machen damit alles in der S5 unverändert bleiben kann? Ich nutze einen CP342-5 als Master. Ich lege die S5 in Netpro als „andere Station“ mit DP-Schnittstelle an. Wie ist die Baudrate? 500000 oder 187500? Was mache ich mit ANR 21 und 121? Hab kein Plan. SSAP? DSAP? Welche Bausteine muss ich wie aufrufen? BS DateianhangCP.zip (112 Downloads) |
04.09.2008 21:45 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Die Bilder sind die Istkonfiguration der Steuerung die ausgetauscht werden soll. Sehe ich die für mich wichtigen Sachen so richtig? CP_Init Adresse: 11 Mode: Master Global_NW_Par Höchste Adresse: 31 Baudrate: 187500 Default SAP: 61 was ist das bei S7?? unten: benutzerdefinierte Einstellungen was stelle ich da bei S7 ein?? Local_NW_Par Höchste Adresse: 15 Baudrate: 500000 Default SAP: 61 was ist das bei S7?? unten: benutzerdefinierte Einstellungen was stelle ich da bei S7 ein?? Links_S5_S5 eigene Adresse: 11 Partneradresse: 10 SSAP: 11 DSAP: 12 ANR: 21 / 121 -> wo ist das bei S7?? Welche Buseinstellungen muss ich nehmen? Global oder Local? Was ist Default SAP? Kann mir jemand erklären wo ich was beim Busprofil einstellen muss? Und was ist mit den ANR? Ich habe jetzt nur 1 ID für Senden und Empfangen. Was muss ich auf der S5-Seite machen? Im Anhang die ersten Versuche BS DateianhangCP2.zip (63 Downloads) |
05.09.2008 15:10 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
leider kann ich aus der kalten auch nicht viel weiter helfen. nur zur begriffserklärung: SAP => Station Adress Point LSAP => Local Station Adress Point (lokal in der S7) RSAP => Remote Station Adress Point (entfernter Teilnehmer aus S7-Sicht) ich hoffe das bringt etwas licht ins dunkel. viel erfolg noch sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
05.09.2008 21:06 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das stimmt so leider nicht. SAP = Service Access Point Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Service_Access_Point und besser noch hier: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/service-access-point-SAP-Dienstzugangspunkt.html |
06.09.2008 21:29 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
vielen dank für die berichtigung. selbstverständlich ist das richtig. da war ich aber ganz schön auf dem holzweg. ich hab schnell noch mal recherchiert und hier der auszug aus einer S7-doku: Lokaler LSAP (Link Service Access Point): Der lokale LSAP steuert die Empfangsbereitschaft des PROFIBUS-CP. Für den LSAP werden im PROFIBUS-CP die Empfangsressourcen für den Datenempfang auf der Verbindung bereitgestellt. Ferner LSAP (Link Service Access Point): Der ferne LSAP steuert den Sendebetrieb im PROFIBUS-CP. Über den LSAP sendet der PROFIBUS-CP zum Teilnehmer auf der FMS-Verbindung. Der Zielteilnehmer muß für diesen LSAP empfangsbereit sein. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
06.09.2008 21:58 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
danke für die Definitionen, aber was ist mit meinen offenen Fragen? wie setze ich das in S7 um? bitte alle Fragen und die Anhänge ansehen BS |
07.09.2008 18:29 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, danke für die Mühe. Zum Verständnis: Die angehängten Einstellungen sind dieEinstellungen der S5 die ausgetauscht werden soll. Ich will die auf die S7 übertragen und im Kommunikationspartner möglichst nichts verändern. T_qui- was stelle ich erfahrungsgemäss dort ein? Ansprechüberwachung - was stelle ich erfahrungsgemäss dort ein? |
Folgen Sie uns auf