13.09.2013 18:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Laser500, Funktionserweiterungen der V3.0:
Projektierung Standard- und PROFINET IO-Projektierung: · ab SIMATIC STEP7 V5.5 SP2 HF1 · STEP 7 Professional V11, Servicepack 2 |
13.09.2013 18:10 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
Danke für die antwort, aber wo kann ich den die GSD Datei downloaden? |
13.09.2013 18:13 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
STEP7 V5.5 oder TIA V11? |
13.09.2013 18:14 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
STEP7 V5.5 +SP 2 |
13.09.2013 18:19 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
wie oben schon geschrieben, ab: ab SIMATIC STEP7 V5.5 SP2 HF1 Den HSP-Download findest Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23183356 |
13.09.2013 18:31 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
@190B vielen vielen Dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf