Industry Online Support
Technical Forum
09.07.2008 11:26 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein Projekt bei dem CP343-1 Lean mit CP343-1 Advance über eine S7-Verbindung kommunizieren soll. Dabei soll der Lean SENDEN und der Advance EMPFANGEN. Im Support-Beitrag 22129230 wird im Abschnitt "Welche Unterschiede gibt es bei den Ethernet-CPs der 300er-Reihe?" wird der CP343-1 Lean bei S7-Kommunikation mit der Einschränkung "4) Unterstützt nur Serverfunktion" beschrieben. Welche Einschränkungen sind damit genau gemeint? Kann der CP343-1 Lean S7-Verbindungen empfangen oder senden? mfg Fidget |
Folgen Sie uns auf