Industry Online Support
Technical Forum
24.03.2010 15:56 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo doowahdiddy, hmmm, ich muß gestehen serielle CPs sind nicht mein Hauptthema aber ich weiß das die seriellen CPs eigentlich auch immer ersatzteilkompatible sind, sie benötigen also für die Funktionalität der Vorgängerbaugruppe keine zusätzliche Parametrierung. Was den CP selbst angeht sollte man mindestens die V 5.1 + SP 6 der Projektierungssoftware haben. Besser ist natürlich ein Update auf die V 5.1 + SP 11, findest Du hier. Vielleicht ist dass schon des Rätsels Lösung. Wenn nein würde ich Dir mal raten, wenn es geht, den SDB Container in Deinem Projekt zu löschen. Die HW Config und Netpro nacheinander zu laden und kompilieren zu lassen.... dass kann auch gelegentlich helfen. Wenn dass auch nicht geht könnte es Probleme im Projekt selbst geben, könntest Du mal versuchen die Steuerung in einem neuen Projekt nochmal zu erstellen? Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf