18.08.2008 13:59 | |
Beiträge: 324 Bewertung: (30) |
Hallo Christoph, könntest Du mir schreiben welcher Typ und Marke der Adapter ist den Du verwendest? Stay calm. |
24.08.2008 23:46 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Nee.. bisher komm ich so klar. Deswegen frag ich ja so doof...*ggg* ... für Tips bin ich immer offen. LG aus der Südpfalz |
01.09.2008 11:07 | |
Beiträge: 75 Bewertung: (13) |
Es gibt von IBHsoftec einen USB-S7-Adapter www.IBHsoftec.com MfG Pasman |
02.09.2008 10:32 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
richtig, der funktioniert sehr gut. genauso gibt es einen USB - S5 adapter. diesen haben wir schon lange im einsatz! viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
02.09.2008 12:46 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Und wie schauts da mit der Konnektivität zu MP´s und TP´s aus? LG Oli |
02.09.2008 21:16 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
dazu kann ich dir persönlich nichts sagen, aber wenn du mal auf deren seite schaust, findest du auch eine supportnummer. die geben dir gerne auskunft und helfen sehr gut. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf