14.02.2011 08:33 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, in den Systemvoraussetzungen deines PCMCIA Adapter wird Win 7 nicht aufgeführt. Frag doch mal den Hersteller ob es einen extraTreiber für Win 7 gibt ? Der Delock PCMCIA Adapter CardBus zu FireWire A/B hat z.B einen Treiber für Win7 Siehe Datenblatt
|
15.02.2011 14:35 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Sind denn die Treiber auch für den CP vorhanden? Windows 7 32Bit oder 64Bit?!? |
~(‾▿‾)~ |
|
15.02.2011 17:02 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also der CP ist, wie im FAQ: Welcher SIMATIC NET PROFIBUS PC CP ist mit welchem Microsoft Windows Betriebssystem kompatibel? zu lesen, für Windows 7 32 bit freigegeben. Dazu bräuchtest Du entweder STEP 7 V 5.5 oder die SIMATIC NET CD V 8. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.02.2011 08:13 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
In die Richtung würde ich auch den Fehler vermuten! |
~(‾▿‾)~ |
|
16.02.2011 19:16 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Hallo, ich wollte den CP5512 unter Step7 V5.5 und Win7 Ultimate 32 bit betreiben. Der PCI/PCMCIA Adapter funktioniert einwandfrei mit anderen Karten.
|
Folgen Sie uns auf