17.02.2011 08:16 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, dann hilft der Link auch noch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18734363 Dort wird die Kompatibilität von Step 7 und Komponenten beschrieben. Windows 7 Ultimate und Prof. mit 32 Bit sollten gehen. Kleiner Tip am Rande mit Ebooster in der neuesten Version kann man Ram jenseits der 4 GB Ram Grenze von 32Bit für die Beschleunigung des Systems nutzen! |
~(‾▿‾)~ |
|
17.02.2011 12:31 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, ist es denn nicht immer eine PCI - Card, die einen PCMCIA - Slot zur Verfügung stellt ? Oder gibt es PCMCIA - Slots, die direkt mit dem Motherboard des Laptops verbunden sind. Und wenn ja, warum ist das ein Unterschied ?
Hardwarevoraussetzungen: Der CP 5512 kann in jedem PG, PC bzw. Notebook mit einem 32-Bit-PC-Card (Cardbus) Typ II oder Typ III (PC Card Standard Specification, Release 5 Feb. 1995) Steckplatz betrieben werden. Der CP 5512 benötigt einen Interrupt sowie einen Speicherbereich von min. 24 kByte, die von Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 automatisch zugewiesen werden.
Ist eine 32-Bit-PC-Card (Cardbus) Typ II oder Typ III keine PCI - Card, die einen PCMCIA - Slot zur Verfügung stellt? Eleu |
17.02.2011 17:36 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
Das IRQ Sharing für PCMCIA Karten habe ich abgeschaltet, leider kein Erfolg. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf