Industry Online Support
Technical Forum
27.09.2007 17:15 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also soweit ich weiß enthält PRODAVE MPI bereits die Treiber für die CP 5611 A2, jedenfalls sollte die Software damit laufen. Wegen dem Betriebssystem kann ich auf den FAQ: Welche PRODAVE MPI Version ist mit welchem MS Windows-Betriebssystem kompatibel? Ich hatte es zwar unter SP2 laufen, aber war auch so kein Problem. Vielleicht ist es auch ein Problem der Karte selbst, hast Du schon mal einen anderen PCI Slot verwendet? Ich hoffe der PCI Bus geht mit max. 66 Mhz. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf