Industry Online Support
Technical Forum
09.12.2009 14:42 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Uwe B., in diesem Fall müssen Wir ein wenig differenzieren. Was Du bis jetzt machst ist das Du den PC als DP Master nutzt. Zur gleichen Zeit ist auch die Steuerung DP Master und als Übergang bzw. als Datengateways verwendest Du den DP/DP Link um zwischen den beiden DP Master Netzwerken die Daten auszutauschen.... hab ich soweit Recht? Nun möchtest Du aber nicht mehr den DP Master des PCs nutzen sondern direkt Daten aus der CP auslesen... ohne das Daten geschrieben werden sollen, stimmt dass soweit? OK, dafür möchtest Du aber eine in C oder C ++ oder C# geschriebenen PC Applikation verwenden... nicht STEP 7... immer noch richtig? Dann muß ich sagen das dies mit SOFTNET DP nicht mehr geht. In dem Fall müssen erhebliche Änderungen in Deinem Programm durchgeführt werden denn wenn Du das so machen möchtest brauchst Du SOFTNET S7 für PROFIBUS und damit SAPI S7, statt SAPI DP. SAPI S7 ist die C - Programmierschnittstelle von SOFTNET S7. Natürlich brauchst Du hier auch eine Projektierung denn Dein PC muß schließlich wissen wie er selbst und wie der Verbindungsendpunkt in der Steuerung aussieht. Für die Projektierung gibt Dir SIMATIC NET auch eine schöne Anleitung mit. Auf der Doku CD von SIMATIC NET gibt es auch ein Dokument mit der SAPI S7 Schnittstelle darin. Die für die Projektierung notwendigen Schritte findest Du in der SIMATIC NET Software beschrieben... oder im folgenden File. Frohes Fest! J_Bell DateianhangAPPL_S7_PB_DE.pdf (49 Downloads) |
Folgen Sie uns auf