11.02.2011 08:28 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 19.04.2018 Beiträge: 10192 Bewertung:
|
Hallo, Die richtige Frage für mich ist hier: ist es notwendig, einen CP343-1 im Falle des integrierten ethernet CP zu kaufen? Das Ihnen helfen zu entscheiden- http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/29979853 Gruss, Hristo Mihalev |
14.02.2011 11:14 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 12.04.2018 Beiträge: 1385 Bewertung:
|
Hallo, wenn Du mit einer S7- Software über die PN Schnittstelle der CPU, Daten erfassen und z.B. visualisieren möchtest, musst Du im S7-Anwenderprogramm der CPU eigentlich nichts programmieren. Wenn Du eine eigene Visualisierung mit einer Hochsprache programmieren möchtest, kannst Du auch auf Daten einer PN-CPU oder einer CPU mit einem CP343-1 zugreifen. Hierfür muss aber im Anwenderprogramm etwas programmiert werden. (Mehr oder weniger schwierig)
Hier ein Beispiel:
Siehe hier: Wie ist es bei PROFINET möglich Echtzeit Telegramme parallel zu TCP/IP Kommunikation zu fahren? Ob es sinnvoll ist, dass gemeinsam auf einer Leitung zur CPU zu betreiben, hängt m.E. von der benötigten Bandbreite aller Teilnehmer ab. Die RT Kommunikation wird durch das VLAN Tag priorisiert, so dass die Bandbreite der übrigen TCP/IP Kommunikationsteilnehmer verkleinert wird.
|
Folgen Sie uns auf