04.03.2008 23:19 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, also das ist bei den CPUen mit PN Schnittstelle nicht möglich mit den FC5/FC6 Bausteinen, wie sie von den CPs her bekannt sind, kommt man bei den PN Schnittstellen nicht weiter. Hier gibt es die sogenannte offene TCP Kommunikation, hierzu werden auch Bausteine, genannt T-Bausteine, genutzt. Diese Bausteine sind im Handbuch System und Standardfunktionsbausteine beschrieben. Für die Projektierung der Send / Receive Verbindung ist auch NetPro nicht verwendbar, hier gibt es einen kleinen Wizard zum laden, den Open Communication Wizard. Unter den FAQs gibt es auch einige FAQs zu der Kommunikation. Ich hoffe damit kommst Du weiter. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 04.03.2008 23:24Link update |
|
18.03.2008 13:59 | |
Beiträge: 279 Bewertung: (30) |
Hallo Late. Du kannst versuchenmday ein PN zu schicken. Hier ist ein thread wo er sagt das er es geschafft hat: http://www.plctalk.com/qanda/showthread.php?t=32314 Und ich will auch gern die details dazu kennenlernen. EWEB Handbuch : http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um527_-en-p.pdf |
Folgen Sie uns auf