05.05.2015 13:03 | |
Beigetreten: 24.08.2012 Letzter Bes: 06.08.2021 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe hier bei einer CPU 6ES7416-3XL04-0AB0 mit PCS7 V8.0 SP1 festgestellt das keine Zykluszeiten im CFC @CPU_RT angezeigt werden. Siehe PDF. Diese CPU läuft aber Fehlerfrei und hat so keine Probleme. Darauf gekommen bin ich weil eine Anbindung zu einer anderen CPU sehr langsam ist. Wird z.B. ein Binärwert in der anderen CPU simuliert dauert es ca. 60 sek. bis der Wert an der eigentlichen CPU ankommt. Was konnte die Ursache sein warum keine Zykluszeiten angezeigt werden? Was kann ich tun damit diese wieder angezeigt werden? oder ist das mit dieser CPU evtl. gar nicht möglich, da diese schon älter ist? MfG Schmiddy DateianhangMeldeanl_@CPU_RT_Online.pdf (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Schmiddy am: 05.05.2015 13:04:16 |
|
06.05.2015 08:38 | |
Beiträge: 567 Bewertung: (106) |
Hi Schmiddy, was für einen Firmware Stand hat denn die CPU? Die Ermittlung der Zykluszeitauslastung mit dem "CPU_RT" wird erst ab FW > 4.5 unterstützt. Im PCS 7 Kompendium Teil A im Kapitel 7.1.8 "AS-Ressourcenauslastung" findest du weitere Infos und nützliche Links. Link zum Kompendium: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/107196780
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.05.2015 09:37 | |
Beigetreten: 24.08.2012 Letzter Bes: 06.08.2021 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hi, danke das wird es sein. Die Firmware auf dieser CPU ist 4.0.4 MfG Schmiddy |
Folgen Sie uns auf