Industry Online Support
Technical Forum
27.12.2012 13:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Wissende, kurze Beschreibung des Problems: Kommunikation CPU412-2PCI über IE/PB-Link (als Gateway) mit CPU314C-2PN/DP Die CPU412 ist als DP-Master konfiguriert und kann (da Bestand) auch nicht z.B. als I-Slave betrieben werden! Die CPU314 soll per IE über einen IE/PB-Link mit der CPU412 in Kontakt treten (Datenaustausch). Es bestünde die Möglichkeit die CPU314 direkt per PB in das bestehende PB-Netz einzubinden. Dies ist jedoch nicht das Ziel! Dies nur, wenn die von mir angestrebte Verbindung absolut nicht möglich sein sollte. Ich habe, um nicht alles hier haarklein in Textform posten zu müssen, ein Beispielprojekt (780 kB) mit angehängt. An den bestehenden beiden PB-Netzen hängen bereits noch mehr kommunizierende Teilnehmer, welche ich hier jedeoch der Übersichtlichkeit halber mal weggelassen habe, da diese nicht direkt am Problem beteiligt sind. Bis zur Konfiguration der beiden CPU's sowie des IE/PB-Links bin ich bereits vorgestossen, jedoch bekomme ich es nicht hin, die CPU412 von der Existenz des IE/PB-Links geschweige denn von der CPU314 in Kenntnis zu setzen und kann somit auch keine Kommunikation über das Gateway konfigurieren. Entweder mache ich etwas falsch oder es geht schlicht und ergreifend nicht so wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank inzwischen. Gruß Walter DateianhangZ_testpn.zip (31 Downloads) |
29.12.2012 09:36 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, leider hatte ich im Projekt noch einen Fehler bzgl. der beiden PB-Netze. Habe es hier in der angehängten Datei mal korrigiert. Das löst jedoch mein Problem noch nicht. Vielen Dank inzwischen für Eure Hilfen und einen guten Start ins Jahr 2013. Gruß Walter DateianhangZ_testpn.zip (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf