05.04.2016 10:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
guten tag zusammen habe eine logo 230rco und habe eine Außenbeleuchtung in 4 Jahreszeiten programmiert. Mit 4 Wochenzeitschaltuhren und 4 Jahreszeitschaltuhren. Frühlicht, Sommer ,Herbst und Winter. Dazu einen Dämmerungsmelder und einen Kontrollschalter. Sommer -Winterzeit ist eingestellt und Uhrzeit ist übertragen. Lief jetzt auch ein Jahr durch, hat aber immer wieder mal das Problem das sie in der Nacht nicht zuschaltet. muss ich noch was beachten? Gruß Simon ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhang4 Jhreszeiten.zip (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: blutsonntag am: 05.04.2016 11:05:41Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 05.04.2016 11:10:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.04.2016 10:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32874 Bewertung: (4064) |
Lade mal dein Programm in gezippter Form als Anhang des Beitrags. |
07.04.2016 11:03 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Im Fehlerfall schalten Alle 3 Ausgänge nicht. Q1,Q2,Q3 Über den Kontrollschalter "I2" lassen sie sich aber schalten. |
07.04.2016 12:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32874 Bewertung: (4064) |
Dann stimmt etwas mit dem Dämmerungsschalter nicht oder dem Eingang. |
Folgen Sie uns auf