02.03.2012 10:20 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
hallo, ich bin recht neu hier im forum und auch mit der logo. ich hoffe das ihr mir hier helfen könnt. also folgendes möchte ich machen: heizungsregelung unserer hundehütte und zwar aussentemperatur geführt. (nich lachen ! ) habe mir dahin auch ein prog zusammengebastelt und möchte mal lieb fragen ob ihr da mal drüberschauen könnt ob ich auch keine fehler gestrickt hab. viele der sachen habe ich aus der tollen tipp-sammlung, wobei ich nicht wirklich alles verstanden habe. kann das ganze noch nicht testen im richtigen leben weil ich noch das analoge input modul brauche. wär aber ja toll wenn ich direkt einen erfolg habe wenn ich das ganze geklemmt habe. handbücher habe ich soweit gelesen (glaube auch verstanden) möchte halt nur mal sicher gehen. danke schon mal wenn sich jemand die mühe macht gruss #olaf DateianhangHundehüttenheizung.zip (51 Downloads) |
02.03.2012 17:02 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo wieso nimmst du nicht einfach ein Thermostat ?? |
Folgen Sie uns auf