15.04.2009 09:39 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Freeklimber, so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Ist es so, dass du deinem System eine Sollzeit vorgibst ? Werden dann die einzelnenPrüfzeiten aufaddiert und gleichzeitig von der Sollzeit subtrahiert ? Das Ergebniswird dannals Restprüfdauer angezeigt ? Oder verhält es sich ganz anders ? Ich weis zwar nicht, ob dir das jetzt helfen kann, aber ich habe mal ein von mir erstelltes Beispielprogramm für den SFC64angehangen, Immerwenn M60.0 wieder zu 0 wird, wird der Wert im Format TIME aufaddiert. Dezimal dargestellt sind dasMillisekunden. Das Ergebnis müsstest Du dann noch von deiner Sollzeit subtrahieren. Wenn du WinCCflexible verwendest, musstDu diesen Zeitwert für die Darstellungumrechnen, Meines Wissen kann man das Format (Time) in WinCCflex. nicht direkt anzeigen.
Du schreibst, dass man Time leicht zu Date_and_Time addieren kann. Wenn Du einen Wert in Sek hast, musst Du doch diesen eigentlich nur mit 1000 multiplizieren. Dann hast Du doch den Wert im Format Time, denn dieses Formatwird Dezimal in Millisek. angezeigt. Oderliege ich da falsch? Gruß Eleu DateianhangSfc64.zip (188 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf