04.10.2015 16:37 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ich bin eben für mein Problem auf diesen Beitrag gestoßen.... leider kann ich die Datei nicht öffnen Möchte meine Steuerung von zwei auf einen Taster umschreiben Tasten => Auf-Stop-Zu-Stop ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangCircuit Diagram1.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 05.10.2015 11:48:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.10.2015 16:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201) |
Kannst dir ja auch mal dies Thema anschauen. Da ist auch etwas zu deiner Sache. |
04.10.2015 16:55 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort; "Fehler beim laden der Datei "... merke aber, dass das wohl am PC liegt... Kommt bei jeder |
04.10.2015 17:55 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Danke; So hats geklappt ...jetzt noch ein Problem; Wie kann ich das Ganze nun zentral verschalten damit beim Windsensor alles auf geht bzw. über die Cursortasten (B080 & B081) DateianhangRollo 1 Taster Rauf-Stop-Runter.zip (102 Downloads) |
04.10.2015 21:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201) |
Ich habe es dir mal fertig gemacht.
DateianhangRollo_1-Taster_Rauf-Stop-Runter_V2.zip (99 Downloads) |
Folgen Sie uns auf