09.03.2012 00:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo erstmal zusammen bin neu hier im Forum Ich hoffe ihr könnt mir helfen, und zwar habe ich nun schon eifrig das Forum durchsucht aber nichts gefunden was mir helfen könnte. Ich habe eine 0BA7 über Ethernet mit einen PC verbunden. Dann habe ich mir OPC Server Sinaut Micro SC Server gekauft, weil ich dachte das es damit geht, aber ich komm damit nicht zurecht da ich damit noch nicht gearbeitet habe. Ich dachte ich kann mir mit dem Programm die Ein,- Ausgänge und Zähler als Daten auf dem PC holen zum mit loggen und Visualisieren aber scheinbar gehts nicht. Ich komm da im Moment nicht weiter, mir fehlt ein Lösungsansatz oder geht das mit der Software nicht? Meine Test Programm ist im Anhang, ich bräuchte die den aktuellen Wert vom AI1 , den Wert vom Zähler B002 und AI1 brauch ich im 1s takt wenn I7 betätigt wurde. Eine COM Schnittstelle hatt die 0BA7 ja nicht als scheiden die Möglichkeite die ich bis jetzt gefunden habe aus. Mfg Marcel DateianhangTest V1.3.zip (197 Downloads) |
09.03.2012 20:18 | |
Beigetreten: 26.02.2012 Letzter Bes: 03.05.2022 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
hallo wenns nur um daten auslesen geht kann ich dir momentan diese software empfehlen http://logomonitor.quirex.nl/ ist mit rund 50€ pro logo (netzwerklogo) relativ günstig und kann alle eingänge ausgänge ..... mitloggen und sogar auf einem server (standardmäßig php, oder mit meiner umgeschriebenen version auch asp) übertragen und dort in beliebiger grafik, text, sonstigem design darstellen und das auf jedem internetfähigen pc, handy, tablet..... ich selbst such auch nach einer guten visualisierungssoftware und diese genügt meinen momentanen ansprüchen... nach einer möglichkeit wie ich auch befehle zum logo schicke suche ich noch.... aber die auswertung klappt zumindest schon mal so wie es soll |
Zuletzt bearbeitet von: Sonic2k am: 09.03.2012 20:20 |
|
10.03.2012 10:05 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Läuft die Software übern PC oder muss man ein HMI haben? Gruss Alex
|
10.03.2012 23:35 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke erstmal für die schnellen antworten
|
Zuletzt bearbeitet von: Marcel1984 am: 10.03.2012 23:39 |
|
31.03.2012 21:04 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hab jetzt ne ganze weile Probiert und gesucht. DateianhangDrucktester .zip (190 Downloads) |
01.04.2012 10:47 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (3) |
Hallo Marcel, Ich importiere mir die Daten immer in Excel. Da bekomme ich eine spalte für jeden zu loggenden Eingang/Ausgang/Merker und kann ich die Daten einfach weiter verarbeiten. Schau dir das mal an: http://www.apenschi.de/?page_id=1631 |
Folgen Sie uns auf