25.06.2014 09:39 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo brostep, wir arbeiten seit Jahren nur mit HMI-PRO und benutzen die Kommandoschnittstelle für die Datensicherung mit den integrierten Funktionen CopyDBtoFile(...) In der Anlage kannst Du erkennen, wie die Schnittstelle parametriert wird. Beim Beschreiben der Kommando-Schnittstelle, wird die Funktion die über die Liste definiert ist ausgeführt. Wir Speichern und Laden damit unsere Werkstückdaten. Quasi eine einfache Rezeptverwaltung. Mit eigenen Skripten kannst du da noch viel mehr machen, z.B. Klartexte und Werte aus der PLC im ASCII-Format in Dateien schreiben. Wenn du die Funktionen in Skripte schreibst, kannst du die Skripte auch ereignis- oder zeitgesteuert ausführen und damit den Zeitpunkt des Speicherns deiner Datei bestimmen. Die online-Hilfe von HMI PRO bietet hier einiges an Info. Vielleicht hilft das weiter. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf