26.02.2016 10:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 2685 Bewertung: (432) |
Hallo Martin, Ich würde allerdings in einem Taktsynchronalarm-OB immer die Anweisungen SYNC_PI und SYNC_PO verwenden. Die in Deiner Variante 1 verwendeten BLKMOV-Anweisungen sind korrekt, eignen sich allerdings nur bei Verwendung von absolut adressierbaren Speicherbereichen. Für Bausteine mit optimiertem Zugriff kann die Anweisung nicht verwendet werden. Bei der Verwendung von Bausteinen mit optimiertem Zugriff würde ich für die im Taktsynchronalarm-OB aus zu tauschenden Daten PLC-Datentypen anlegen und diese für den Zugriff auf E/A-Bereiche, wie in Kapitel 3.6.4 des Programmierleitfadens (Ausgabe 11/2015 - Beitrags-ID 90885040) beschrieben, verwenden. Ich hoffe, diese Informationen helfen Dir oder anderen weiter. Schöne Grüße |
Folgen Sie uns auf