23.04.2021 10:45 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Hallo, ich hab dazu auch eine Frage. Bei einer Kompressorsteuerung von mehreren Kompressoren ist eine LOGO 8 mit Display verbaut. Diese steuert Druckbänder, Klappensteuerung für Abluft usw. und gibt Kompressorzustände über das Display aus. Wir haben uns in unserer Firmenwerkstatt eine kleine Systemüberwachung mit einer Soft-CPU 1507S installiert und würden (um Verdrahtungsaufwand zu sparen) nun diese Signale der LOGO gerne über Netzwerk abgreifen um diese auf dem WinCC unserer "Systemüberachung" verarbeiten - Hauptsächlich zur Visulalisierung von System- und Fehlerzuständen. Nun meine Frage: Ist meine LOGO CLIENT oder SERVER? Vielen Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/23/2021 12:07:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.04.2021 14:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Schau mal in dies Thema: Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200Da geht es zwar um die Kommunikation mit einer S7-1200, aber die Kommunikation mit einer S7-1500 ist die gleiche. Von Siemens gibt es auch eine FAQ: LOGO! - S7-Verbindung mit LOGO! Client und S7-1200/1500 Server |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.05.2021 14:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Ein Screenshot allein ist da nicht hilfreich. |
Folgen Sie uns auf