21.11.2006 15:14 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 23.10.2023 Beiträge: 217 Bewertung: (40) |
Hallo wm2006! Zu 1.: Am einfachsten über PROFIBUS und OPC. Du brauchst also PROFIBUS-Schnittstelle für den PC (einen CP 5611 oder CP 5512) und dazu SOFTNET für PROFIBUS. Beispiele für die Realisierung eines OPC-Clients mit Visual Basic oder C# findest Du hier (am besten nach "OPC" filtern). Zu 2.: Als erstes wäre es hilfreich zu wissen, welches WinCC Du benutzt (flexible oder V6.0). Als PROFIBUS-Schnittstelle benutzt Du auch einen CP 5611 oder CP 5512. SOFTNET benötigst Du nicht. Wenn Du Daten zwischen WinCC und einem Visual Basic Programm austauschen willst geht das am besten wieder über OPC. |
Greetings, Chris |
|
20.12.2006 13:14 | |
Beiträge: 324 Bewertung: (30) |
Hallo mogel, also eines ist sicher. TCP hat nichts mit PROFIBUS zu tun, aber auch gar nix. Das was man über TCP wissen kann gibt es eher bei Wikipedia. Aber wie die Anwendung aussieht ist abhängig vom Betriebssystem, die Winsock zum Beispiel wird von Microsoft supported. Viele Grüße Calm_down |
Folgen Sie uns auf