Industry Online Support
Technical Forum
06.03.2014 09:58 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Hallo, Du hast geschrieben, dass Du Ethernet verwendet möchtest. Sind die CPU'en alle in ein Step7 / TIA Projekt? Wenn ja, dann kannst Du die Verbindung in Netpro einrichten und dann mit den PASSENDEN Bausteinen Daten übertragen. Ich verwende mit (EthernetCP's) gerne Send/Receive Bausteine mit ISOonTCP/IP . Mit den PN CPU'en kann man auch die Vernetzung aufbauen. Über das Ethernet kann auch das TP angeschlossen werden. Prüfe auf jeden Fall, ob die Anzahl der Verbindungen ausreicht. Ggf. muss die Anzahl der OP Verbindungen angepasst werden. Einen Link habe ich gefunden SIMATIC NET S7-300/400 - Industrial Ethernet / PROFINET S7-CPs für Industrial Ethernet Projektieren und in Betrieb nehmen |
Zuletzt bearbeitet von: GrasserF am: 3/6/2014 10:09 AMlink editiert |
|
06.03.2014 12:01 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Habe ich vergessen zu schreiben, sorry. Das ganze wird mit dem TIA Portal programmiert/projektiert. Danke für die Doku, werde ich mir anschauen. |
07.03.2014 12:06 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Danke, werde das die Tage simulieren. |
Folgen Sie uns auf