28.08.2009 16:55 | |
Beigetreten: 30.07.2007 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Nein, das ist definitv nicht der Fall. Bisher war es nicht möglich den Moment des Verbindungsabbruchs mit Wireshark mitzuschreiben, aber wenn man sich auf so ein Gerät in diesem Zustand aufschaltet sieht man ... nichts! Ausser irgenwelchen Broadcast-Telegrammen findet kein Datenverkehr zwischen der CPU und dem Profinet-Device statt. Und richtig es handelt sich bei diesem Gerät nicht um einen Profisafe-Teilnehmer. Das Profinet IO Device (Station 22 PN-Name L102-2) tauschte keine Datenmehr mit der CPU319F-3PN/DP aus. Dennoch meldet die CPU den Ausfall NICHT! Wir konnten einen Wireshark-Trace davon aufnehmen - "L102-2_Trace02.pcap" im beigefügten zip-Archiv. Erst als die Kabelverbindung erneut hergestellt wurde, erschien Event 66 in Diagnosepuffer der CPU - siehe dazu "Diagnose_kondensed.txt" im zip-file. Mit einem Power-Cycle konnte das IO-Device "reanimiert" werden - siehe Wiresharktrace "L102-2_Trace03_power_cycle_.pcap" (ab Frame 895+). Noch jemand 'ne Idee was hier los? Danke euch. Freundliche Grüße Burkhard Heiser DateianhangProfinet_Informationen.zip (117 Downloads) |
31.08.2009 12:49 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Hr. Heiser, ich habe mir mal Ihren Diagnosebuffer der CPU angesehen. Nun, es ist schwierig daraus etwas diagnostizieren zu können, für den ersten Schritt empfehle ich aber erst mal eine Hochrüstung der CPU auf den aktuellen Stand V 2.8. Das Update ist unter: Neue Firmware Version V2.8 für S7-300 CPU 319(F)-3 PN/DP zu finden. Vielleicht bringt diese schon eine Verbesserung der Situation oder zumindest eine verbesserte Diagnosemöglichkeit. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf