Industry Online Support
Technical Forum
25.09.2009 13:14 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo DBodo, da haben Wir aber ein Problem. Selbst wenn Du auf eine TIM verwendest mit 2 seriellen Schnittstellen dran kann Deine RS 232 Schnittstelle noch lange kein TIM Protokoll. Es ist also nicht möglich von Deiner seriellen Schnittstelle "einfach" Daten an die TIM an der ersten Steuerung zu übertragen. Was gibt es für alternativen? OK, neben den bereits von mir beschriebenen gibt es natürlich noch eine reine TIM Lösung. Dazu muß jede S7 CPU mit einer TIM ausgestattet werden. Auf der Seite wo die beiden Steuerungen sind brauchen wir: 1 x TIM V3IE, an der neuen Steuerung mit der seriellen Schnittstelle dran 1 x TIM V3IE Advanced, damit die serielle Schnittstelle für das Wählmodem und die Ethernet Schnittstelle für die zweite TIM V3IE lokal verwendet werden kann. und auf der gegenüberliegenden Seite (vom Modem aus gesehen) 1 x TIM V3IE für die letzte der 3 Steuerungen. Ich würde Dir aber schwerstens ans Herz legen dass mit der Fachberatung bei Dir durchzusprechen, denn solche Konzeptionen müssen detaillierter ausgearbeitet werden als das es hier möglich ist. Wenn Du bei Deiner lokalen Fachberatung keinen passenden Ansprechpartner findest kannst Du Dich auch gerne an den Customer Support wenden, die können Dich da auch unterstützen. Als Beispiel für SINAUT würde Dich Dir noch die Quick Start CD für SIMATIC NET ans Herz legen, dort gibt es schöne Beispiele, auch für SINAUT. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf