30.05.2018 17:31 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 869 Bewertung:
|
Mit den min / max Baustein kann ein Eimerkettenspeicher gebaut werden - verbrauchen aber extrem viele Blöcke da für jede variable diese zB 20 Stufen extra sein müssen. wenn dir 3 Ereignisse vorher und 3 nachher genügen wird's schon realistischer DateianhangLogo-FIFO-mit Min-Max.zip (12 Downloads) |
30.05.2018 21:21 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 869 Bewertung:
|
Richtig - sowas existiert. Dabei werden die Störungsursachen auf 10ms exakt erfasst (ein in folge abfallendes Relais Schütz wird dabei nicht mit gespeichert) - die Tageszeit der Störung ist ebenso am Display zu sehen. Da der Störungsspeicher nichts auf der SD Karte speichert - könnte die SD Aufzeichnung belassen werden - die Suche nach den 20 sec wird damit kein Problem DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach-2017-12-31.zip (14 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 30.05.2018 21:58:57 |
|
Folgen Sie uns auf