30.01.2011 22:09 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 3022 Bewertung: (1054) |
Hallo Chris86 warum Du da einen "Datenstau" Fehler beim SFB53 hast wennDu den CP342im zentralen Rack betriffst, kann ich Dir leider soauch nicht sagen. Ich frage mich aber warum Du nicht den FC "ASI_3422" fuer Deine Anwendung benutzt (siehe untenstehenden Link fuer mehr)? Dieser erlaubt Dir das zu machen was Du gerade "handgestrickt" mit dem SFB53 machst und benutzt intern die SFC58 & 59 dafuer (die Profibus "Vorgaenger" zum SFB52& 53). Probier diesen FC doch mal aus und lass uns wissen ob es damit ohne den "Datenstau" Fehlerfunktioniert (Nachteil diesen FC's ist das die CP342 dann nicht in einem Profinet Device sitzen kann, dafuer muesste er die SFB52& 53 benutzen, vielleicht wird Siemens das irgendwann mal umschrieben). Baustein FC "ASi_3422" und Beispielprogramm für AS-i Master P.S: Wuerde mich auch interessieren wo Du die Beschreibung der Datensaetze fuer den CP342 gefunden hast (das Handbuch hat nur eine indirekte Beschreibung unter Verwendung des FC ASI_3422). |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 30.01.2011 22:13Cheers |
|
Folgen Sie uns auf